保全 (一般職)
職種名 | 保全職 |
---|---|
業務内容 | 生産設備もしくは生産ライン全体の機能・性能を維持するために、それらの保守・改良を行う業務 |
雇用形態 | 正社員 |
学歴 | 高卒以上 |
必須条件 | 生産設備・工場設備の保守・保全・メンテナンスの実務経験者 |
歓迎条件 | 生産設備現場での装置改造機械・電気設計の経験 |
仕事のやりがい・魅力 | 生産設備と工場設備どちらにも携われるため、工場ユーテリティの経験を積むことができます。機密性の高い設備を扱っているため、外注をほとんど使いません。そのため装置改造やソフト改良にもチャレンジすることができます。 使いやすい設計を考案し、自分の意見をどんどん発信してください! |
勤務地 | 〒514-0131 三重県津市あのつ台2丁目1-4 |
就業時間 | ◆実働7時間45分 08:30~17:00 ※休憩時間45分 (将来交代勤務の可能性有) |
所定休日 | 週休二日制 (土、日) 年間休日: 122日 GW/夏季/年末年始 半日有給休暇 時間単位有給休暇 (有給休暇とは別に16時間分付与) 結婚休暇 配偶者出産育児休暇 入社日に応じて有給付与/初年度有給休暇日数: 18日 (毎年10月1日付与) 最大有給日数: 20日 ※有給休暇消化率は60%を超えており、メリハリをつけて働ける労働環境です |
給与 | <年収> 350万円~600万円 ※年齢・スキルに応じて決定 <給与詳細> 月収:16万3千円~28万2千円 賞与:業績連動(平均4か月~5か月) 昇給:年1回 (ベースアップの可能性有) |
各種手当 | 住宅補助 (最大1万6千円) 早出残業手当 (割増130%) 休日出勤手当 (割増140%) 深夜勤務手当 通勤手当 (実費支給。車通勤の場合は距離に応じて支給) こども手当 (最大5万4千円) FS手当 (企画業務等に携わる保全職が対象で月額3万円支給) ※入社3か月でFS手当の支給対象となった実績有 出張日当有 (朝・昼・夜・宿泊) |
福利厚生 | 通信教育制度 公的資格取得支援 持ち株会 退職金制度 確定拠出年金制度 育児休暇制度/介護休職制度 グループ保険 食堂完備 (1食200円~400円で喫食可) |
応募方法
-
書類選考
履歴書・職務経歴書をPDF形式にて下記アドレスにご連絡ください。(送付後2週間以内に合否を連絡します)
伊勢村田製作所 事務課宛
PTI-PMT-SAIYO@murata.com -
面接選考
書類選考通過の場合弊社にお越しいただき適性検査と面接試験を行います。筆記用具、履歴書・職務経歴書原本をお持ちください。
-
内定
選考試験合格の方には雇用条件を通知し、同意いただければ入社となります。
住所・連絡先
株式会社伊勢村田製作所 事務課
- 電話番号
- 059-236-4300
- メールアドレス
- PTI-PMT-SAIYO@murata.com
- 住所
- 〒514-0131 三重県津市あのつ台2丁目1-4