人事 (総合職)
職種名 | 人事総合職(採用、人事管理、労務管理、従業員教育、福利厚生、など人事業務) |
---|---|
業務内容 | ■担当業務:同社の人事として下記の業務に対応いただきます。
|
雇用形態 | 正社員 |
学歴 | 大卒以上 |
必須条件 | ■必須条件:
|
仕事のやりがい・魅力 | 法令、社会情勢や社内外のニーズをとらえて人事関連の制度設計や社内への展開をします。 |
勤務地 | 〒514-0131 三重県津市あのつ台2丁目1-4 |
就業時間 | 8:30~17:00 ※休憩時間45分 |
所定休日 | 週休二日制 (土、日、祝) ※祝日が出勤日になることがあります(会社カレンダーによる) 年間休日: 122日 GW/夏季/年末年始 半日有給休暇 時間単位有給休暇 (有給休暇とは別に16時間分付与) 結婚休暇 配偶者出産育児休暇 入社日に応じて有給付与/初年度有給休暇日数: 18日 (毎年10月1日付与) 最大有給日数: 20日 ※有給休暇消化率は60%を超えており、メリハリをつけて働ける労働環境です |
給与 | <年収> 420万円~660万円(残業月20時間で試算) <給与詳細> 基本給:215,500円~345,000円 賞与:業績に応じる。最近の実績では年間4.8ヶ月~5.8ヶ月。 昇給:年1回 |
各種手当 | 住宅補助(最大1万6千円) 残業手当(割増130%) ※早出残業は5分単位で計算 通勤手当(実費支給。車通勤の場合は距離に応じて支給) こども手当(最大5万4千円) |
福利厚生 | 通信教育制度 公的資格取得支援 持ち株会 退職金制度 確定拠出年金制度 育児休暇制度/介護休職制度 グループ保険 食堂完備 (1食200円~400円で喫食可) |
応募方法
-
書類選考
履歴書・職務経歴書をPDF形式にて下記アドレスにご連絡ください。 (送付後2週間以内に合否を連絡します)
伊勢村田製作所 事務課宛
PTI-PMT-SAIYO@murata.com -
面接選考
書類選考通過の場合、弊社にお越しいただき面接を行います。(別途Web試験あり)履歴書・職務経歴書原本をお持ちください。
-
内定
選考試験合格の方には雇用条件を通知し、同意いただければ入社となります。
住所・連絡先
株式会社伊勢村田製作所 事務課
- 電話番号
- 059-236-4300
- メールアドレス
- PTI-PMT-SAIYO@murata.com
- 住所
- 〒514-0131 三重県津市あのつ台2丁目1-4