仙台村田を知る
仙台村田製作所って?
村田製作所が持つ、最先端テクノロジーから生まれる高周波電子部品。
当社で開発生産している『SAWフィルタ』は世界シェアNo.1を誇ります。
2008年に金沢村田製作所 仙台工場として操業を開始しました。その後、地元に根付いた企業でありたいという想いより、2021年7月には仙台村田製作所として独立しました。
我々はこの小さな電子部品に想いを乗せ、未来を変えるためのチャレンジを続けていきます。
電子部品メーカーの役割とは?
スマートフォンを高機能にしたり、車の自動運転化を可能にしたり――
素材に具体的な機能・用途をもたせる役割を担っています。
部品メーカーは最終製品の機能を司っており、
完成品メーカーとともに私たちの生活を豊かにする機能を実現しています。
この画像はスクロールできます。
世界シェアNo.1の電子部品『SAWフィルタ』とは?
電子部品は、スマートフォンや家のテレビ、パソコンや車など、電気で動くモノの99.9%に入っています。
この画像はスクロールできます。
仙台村田が誇る薄膜微細加工
SAWフィルタ
弾性表面波(Surface Acoustic Wave)の特性を応用したデバイスです。
スマートフォン、GPS/GNSSなどの周波数帯である周波数700MHz~2.7GHzにおいて、特定の周波数を送受信するために必要不可欠なフィルタやデュプレクサなどとして採用されています。

数字で見る仙台村田
社員数
文系、理系比率(大卒以上)
平均年齢・構成比
平均勤続年数
年間休日
女性社員の産休・育休取得率
育児休職復職率
3年以内の離職率
有給休暇取得率
社員食堂1食あたりの平均額
残業時間実績
※2023.12時点のデータです。
社員の意見でリニューアルした会議室
※一部をご紹介します。